结果:找到"螺栓 螺母",相关内容26条
- 涨铆螺母、压铆螺母、拉铆、翻孔攻丝的比较
- 涨铆螺母、压铆螺母、拉铆、翻孔攻丝的比较常见的四种钣金件连接方式在加工性、适用板材、精度、耐用性、成本和质量上的区别有哪些?关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 涨铆螺母 压铆螺母 拉铆 翻孔攻丝 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:52:00
- 外六角螺栓和内六角螺栓怎么选择?
- 外六角螺栓和内六角螺栓都是大家比较常用的,从外表看两者也有着比较明显的区别。如下图所示。那这两种平时应该怎么选用呢?从成本考虑,内六角螺栓的头部制造成本高于外六角螺栓,据分析同规格外六角螺栓只有内六角螺栓成本的一半左右;如果需要拧紧力矩大(轴向力大),使用外六角螺栓,因为其螺栓头底部的接触面积更大,注意外六角垫圈面系列螺栓承载面比内六角小;当螺栓较长又需要全螺纹时,选择外六角螺栓,因为内六角螺栓很长时很少有全螺纹的;如果需要用在有铰制孔的场合,选用外六角螺栓,因为铰制孔螺栓一般都是外六角的;如希望占用空间小,可沉头(沉入工件中,齐平美观),选用内六角螺栓。综上,优先选择外六角螺栓,必要时选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:02:00
- 【机械加工】螺栓拧紧力矩的简易计算方法
- 手头没有资料可查询时,我应该用多大的扭矩拧紧螺栓,相信是很多人想要了解的,下面和大家介绍一个精度尚可且简便的估算方法。计算公式:T=KxDxP其中:T为拧紧力矩;D为螺纹公称直径;P为预紧力;K为拧紧系数。预紧力计算公式:P=(0.75~0.9)*σs*As;其中前面系数对可拆连接取0.75,不可拆连接取0.9。一般我们取可拆连接。σs为螺栓屈服强度;As为螺栓截面积,粗略计算可取As=πD^2/4。拧紧系数K和很多因素有关,计算起来比较复杂,可参考下表。即便如此记起来也困难,为方便考虑到一般螺栓拧紧面都是机加工面、近无润滑状态,所以我们一般可取0.12~0.15。经过简化后的拧紧力矩计算公...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 机械加工 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:51:00
- 【知识科普】关于螺钉/螺栓的5个小秘密
- 相信大家都曾有过下面的一些疑问:●我需要选多大的螺钉/螺栓?●都有什么类型的螺钉/螺栓?●垫片是做什么用的?●螺栓要拧多紧,它是如何影响承载能力的?●粗牙螺纹or细牙螺纹?一、认识一下常见的螺钉/螺栓:螺钉与螺栓有什么区别?有些工具书上是这么说的:ifyouturntheheadit'sascrew,ifyouturnanutit'sabolt.Ahexheadcapscrewandhexboltmaylookidentical.也就是说如果会用到螺母,那就称作螺栓,否则就叫螺钉吧。有时候它们是同一个东西,因此不用过分的纠结了……上图就是一些螺钉的照片,下图呢就是一些即可称之为螺钉,也可以称...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺钉 螺栓 机械加工 紧固件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:46:00
- 【知识科普】螺栓头部的标记是什么含义?
- 大家目前最为常见的螺栓性能等级是由ISO设定的公制等级,其由两个数字组成,用一个点分隔,通常标记在螺栓头或螺母的顶部或侧面。比较常见的有8.8、10.9和12.9三个等级。小数点前的数字乘以100为螺栓的近似最小抗拉强度。小数点后的数字乘以10时为相对于最小抗拉强度的近似屈服强度百分比。比如8.8级抗拉强度约为800MPa,屈服强度约为800*80%=640MPa。大家可能还看到过下面的这种标识。这是不锈钢螺栓或螺母的标记,A2代表304不锈钢,A4代表316不锈钢。后面的数字代表抗拉强度,会根据螺栓的抗拉强度而变化。比如70表示抗拉强度等于700MPa通用不锈钢。304和316两种不锈钢都...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 螺栓 标记螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:12:00
- 【知识科普】有不认识的螺栓螺母的朋友吗?结合图片以及名称,熟悉下。
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 螺母 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-08 10:17:00
- 【知识科普】如何提高螺栓连接的强度?
- 大多数情况下,受拉螺栓联接的强度决定于螺栓的强度。影响螺栓强度的因素很多,有材料、结构、尺寸参数、制造和装配工艺等等。小编下面介绍一些提高螺栓强度的措施。一、改善螺纹牙间的载荷分布采用普通螺母时,轴向载荷在旋合螺纹各圈间的分布是不均匀的,如下图(a)所示,从螺母支承面算起,第一圈受载最大,以后各圈递减。理论分析和试验证明,旋合圈数越多,载荷分布不均的程度也越显著,到第8~10圈以后,螺纹几乎不受载荷。所以,采用圈数多的厚螺母,并不能提高联接强度。若采用下图(b)的悬置(受拉)螺母,则螺母锥形悬置段与螺栓杆均为拉伸变形,有助于减少螺母与栓杆的螺矩变化差,从而使载荷分布比较均匀。下图(c)为环槽...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 螺栓 螺栓强度 紧固件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-06 09:31:00
- 嘉立创FA教你如何选择紧锁螺母?
- 锁紧螺母性能稳定现货库存规格齐全行业低价产品推荐◆No.1缩紧锁紧型精密锁紧螺母该产品通过螺母本身的弹性变形,使螺纹面紧密贴合于外螺纹,实现轴向强力紧固。其锁紧能力优异,适用于易松脱、高扭矩、工作条件恶劣的场合。No.2径向锁紧型精密锁紧螺母径向锁紧型精密锁紧螺母特点:圆形锁紧螺母的锁紧方向为三点式径向锁定,适用于设计或装配上受限,无法使用其他产品的情况:方形锁紧螺母的锁紧方向为径向锁定,适用于安装和松脱要求简易的低负载轴承座。No.3牙腹锁紧型锁紧螺母锁紧销可以令螺母精准定位,也可使需要精密公差的轴承和精密元件的调节易于操作。No.4U形锁紧螺母与使用通常轴承螺帽的情况相比,无需使用齿形弹...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 紧锁螺母 螺母 发帖人:FA商城向工 发帖时间:2023-06-07 14:01:00
- 陀螺仪和加速度计矫正是如何实现的?
- 陀螺仪和加速度计矫正是如何实现的?(APingSci出品)一、目的获得准确的姿态角数据二、情况我们通过模拟I2C从MPU6050读取寄存器所获得的原始数据有两种不同程度的偏差:1、刚上电的时候,陀螺仪的加速度计数值普遍过大,在等待一段时间后变化趋于正常。2、当稳定下来后,并非是准确的数值,有着个位数范围内的偏差。从DMP获得的欧拉角:1、刚上电的时候,俯仰角,横滚角和偏航角的数值呈直线递增,三个角稳定在2,2,6左右的角度数据。2、约30秒后,三个角分别为2,6,2显然,这样的姿态角数据是无法进行UAV的姿态控制的,必须进行校正陀螺仪。三、实现方法(姿态解算和获取原始数据暂不讲)uint8_...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 陀螺仪 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:08:00
- 基于MPU6050的姿态解算算法入门
- 众所周知,我们可以通过MPU6050可以获得姿态角,即偏航角、横滚角和俯仰角。但要注意的是,所谓的欧拉角只是姿态角的一个子集,飞机姿态角是由机体坐标系与地理坐标系之间的关系确定的,姿态,即一个坐标系到另一个坐标系的转换关系。有这样的概念,对于我们理解姿态解算是有好处的,建立起立体几何的概念模型。我们所谓的姿态解算,也就是获取姿态角和采用某种数学模型表示出来,更通俗点说,MPU6050相当于一个输入端,为了处理数据,在MCU中,作为输出端必须对这些数据进行表示。姿态角归根到底,是一个角,单位是°,而我们所用的这个MPU6050是基于三种角速度传感器+三轴加速度传感器,它所测量的值是角速度和加速...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 陀螺仪 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-25 15:20:00
返回